This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 采用 CC2530的热像仪项目

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/790423/thermal-camera-project-with-cc2530

主题中讨论的其他器件:CC2530

SampleTemperatureSensor 如何将数据发送到 SampleThermostat?
2.我可以用这2个示例启动一个包含50个节点的 ZigBee 网络吗? 在哪里可以配置网络?
3.如何通过编辑上面的2个示例将数据从热像仪发送到协调器?

谢谢你!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SampleTemperatureSensor 调用 bdb_RepChangedAttrValue 以将数据发送到 SampleThermostat。

    2.您可以将 SampleTemperatureSensor 或 SampleThermostat 设为协调器、并更改 NWK_MAX_DEVICE_LIST 以配置可以直接加入协调器的节点数。 但是、CC2530协调器可能没有足够的 RAM/闪存来直接连接到50个终端器件。 您可能需要使用路由器在同一网络中允许50台设备。

    3.这听起来像是一种专有格式,因此我认为您需要创建自己的自定义群集/属性来实现它。