Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2520
主题中讨论的其他器件:CC2530、
我最近使用 MDMTEST1.MOD_IF 寄存器在 CC2530上实施了连续波/载波以进行认证、从而输出单个未调制音调。
我还需要在使用 CC2520无线电的 IEEE802.15.4接入点上使用相同的功能。
但是、CC2520在数据表中缺少对以下寄存器的任何说明:
MDMCTRL0.TX_IF //调制器输出由 RFR_TX_TONE 设置的音调。
MDMTEST1.MOD_IF // 1:以 MDMTEST0.TX_TONE 设置的频率发送音调。
MDMTEST0.TX_TONE
这是我正在使用的当前代码。 它输出发送零的调制信号、而不是未调制音调、因此我认为上面3个寄存器中的一个未在 CC2520上实现:
macRadioSetChannel( TST_Channel );
reg = macSpiReadReg (MDMTEST1);
reg |= MOD_IF;
macSpiWriteReg (MDMTEST1、reg);
macSpiWriteReg (MDMCTRL0、TX_IF);
reg = macSpiReadReg (FRMCTRL0);
reg |= TX_MODE_INVINAL_FIFO_transm;
macSpiWriteReg (FRMCTRL0、reg);
MAC_RADIO_FLUSE_TX_FIFO ();
MAC_RADIO_TX_ON ();
while (1)
{
MAC_RADIO_WRITE_TX_FIFO ("\0\0\0\0\0\0\0"、10);
}
是否有任何方法可以在 CC2520上实现连续波/载波?