This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:无法发现命名为&#39的器件;智能漏水传感器#39;

Guru**** 2756445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2531EMK, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/788877/cc2531-not-able-to-discover-device-named-smart-water-leakage-sensor

器件型号:CC2531
Thread 中讨论的其他部件:Z-stack

我有 CC2531 Zigbee 软件狗。 我想连接 Heiman 的"智能漏水传感器"、即 HS1WL-M。 如 swra276.pdf 中所述、我安装了驱动程序和数据包监听器。 但我无法连接传感器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用 CC2531EMK 设置 Zigbee 网络? 如果没有、我建议您 先参考 sunmaysky.blogspot.com/.../setup-zigbee-ha-coordinator-with-ti.html 来设置 ZHA 网络。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    数据包监听器仅用于监听 Zigbee 数据包。 它不会响应 Zigbee 设备搜索要加入的网络。

    请考虑使用 Z-Stack 中的 ZNP: http://www.ti.com/tool/Z-STACK


    此致、
    Toby