This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:Z-Tool 和 Z-Stack 版本不匹配

Guru**** 2984610 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/806463/cc2531emk-z-tool-and-z-stack-version-mismatch

器件型号:CC2531EMK
Thread 中讨论的其他器件:CC2531、 Z-stack

你(们)好  

我将 z-Stack 3.0.2与"Tools"文件夹中的 CC2531 USB 软件狗和 Z-Tool 搭配使用、但当我运行 Z-tool 时、会出现以下错误  

***警告***
预期的 Z-Stack 版本(2.7.1)与实际的 Z-Stack 版本(2.7.2)不匹配。 Z-Tool 可能无法正常工作。 

问题所在  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    跳过此警告应该没有问题。