This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:网络正在维护、但无法成功执行数据通信

Guru**** 2613765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/806193/cc2530-network-is-maintaining-but-no-data-communication-can-successfully-perform

器件型号:CC2530

你(们)好

 

我 的客户 现在正在使用 HA 1.2.2测试其网络。

网络结构是一个协调器,其中36台路由器在一个网络中运行。 诸如 NWK_MAX_DEVICES 之类的定义保留为原始设置。 因此、有6台路由器用作路由器、其他路由器可以直接连接到协调器或从路由器连接。

运行此网络3天后、存在1/5的速率、该问题表明网络仍在保持(从监听器日志、网络仍然存在)、路由器可以发出请求、但协调器没有 ACK、协调器可以发出数据、但路由器没有 ACK。

当问题显示 AssocRemove 也无法从 AssocDevicelist 中成功删除设备信息时。

 

出现此问题的可能原因是什么? 您是否可以建议任何调试方法?

 

谢谢。

 

此致、

吴巴巴拉