This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2538:CC2538-92的示例照明应用

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/804704/ccs-cc2538-sample-light-application-for-cc2538-92

器件型号:CC2538
主题中讨论的其他器件:CC2592

工具/软件:Code Composer Studio

你好  

我使用 IAR 编译示例光应用。

我想为不同的功率和通道生成单元。

请告诉我、我可以从何处更改电源和通道?

此致、

前置稳压器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 API macRadioSetTxPower 以 dBm 为单位设置 TX 功率、并通过修改 f8wconfig.cfg 中的 DEFAULT_CHANLIST 来设置通道。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能告诉我是否要更改阈值,那么该更改的公式是什么?

    此致、
    前置稳压器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这话什么意思是阈值? 我假设您可以将 TX 功率设置为高达22dBm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prerak、

    默认 CHANLIST 可在 f8wConfig.cfg 中进行配置、您还需要从 Project Options -> C/C++ Compiler -> Preprocessor -> Defined symbols 中定义 HAL_PA_LNA_CC2592。 macRadioSetTxPower (20)将 TX 功率设置为20dBm、等等、这应该在初始化期间完成。 可以在 Project Options -> Output Converter 中配置二进制映像输出选项。 另请参阅 SWRA447: www.ti.com/.../swra447.pdf

    此致、
    Ryan