This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:MAC API 的源代码

Guru**** 2779715 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, Z-STACK, TIMAC, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/802674/cc2531emk-source-code-for-mac-apis

器件型号:CC2531EMK
主题中讨论的其他器件:CC2531Z-stackTIMACCC2530

你(们)好

我使用的是 CC2531 USB 软件狗和 Z-Stack 与 IAR 编译器(评估版本)、我无法在 Z-Stack 附带的 GenericApp 项目中找到 MAC API 的源代码。

我缺少什么吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MAC API 的源代码包含在 Z-Stack 库中、不适用于应用开发人员。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想在 BSP 级别发生变化时开发新产品、如何获得完整的 BSP 和低级硬件驱动程序代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于低级驱动程序、请参阅 Components 文件夹(例如 C:/Texas Instruments/Z-Stack 3.0.2/Components)。


    此致、
    Toby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但没有针对 MAC_Init()、MAC_InitDevice()等 API 的源代码,因此如何在开发中引用和使用它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些 MAC API 包含在 Z-Stack 库中、不适用于应用开发人员。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但是在哪里可以实现 MAC API?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想它们在 TIMAC-CC2530.lib 的 Z-Stack 文件夹\projects\Zstack\Libraries\TIMAC\bin 中介绍
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢、我们选择了 Z-Stack
    您能否确认 CC2531 TIMAC 项目的 MAC API 库
    我可以在文件夹\TIMAC 1.5.2.43299\Projects\Mac\Libraries\CC2530\IAR\bin\Lib 中看到以下库
    macLib_CC2530.lib
    macLib_CC2530-banked.lib
    macLibSec_CC2530.lib
    macLibSec_CC2530-banked.lib

    所有内容均适用于 CC2530、您能确认一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这些也适用于 CC2531。