This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:协调器停止接收传入消息

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/802843/cc2530-coordinator-stops-receiving-incoming-messages

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

我们在一个站点有4个不同信道的网络、我们最近出现了此问题。

在我们的其中一个网络中、协调器发出消息、我们收到状态为0 (成功)的数据确认。 但没有后续传入的消息或确认。 对于后续的每个事务,协调器始终返回状态为0的数据确认。 我们的路由器节点都经过编程、每5分钟发送一次定期报告、但没有收到任何报告。 每个网络都有大约90-100个路由器节点,并且未收到任何定期报告。 当协调器复位时、网络开始正常工作。 这可能是什么原因?

该网络当前在 ZStack 2上运行。

我们非常感谢您的任何意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当你说没有收到这些定期报告时、协调员是否回复 MAC ACK? 您确切使用哪个 Z-Stack 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们目前在 ZStack 2.6.1上运行
    如何检查协调器是否使用 MAC ACK 进行响应?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须设置监听器以检查 MAC ACK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    之前感兴趣的主题帖:

    e2e.ti.com/.../772766
    e2e.ti.com/.../605031
    e2e.ti.com/.../777753

    这涉及一些内存问题、这些问题很可能已由 Z-Stack 的后续版本解决。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我们没有站点管理员的权限来收集数据包监听器数据。 还有其他信息可以提供吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供这些链接、我将通读这些链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您无法在现场收集嗅探器数据、您可以先尝试 Ryan 的建议。