请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 Thread 中讨论的其他器件:Z-stack
我们在一个站点有4个不同信道的网络、我们最近出现了此问题。
在我们的其中一个网络中、协调器发出消息、我们收到状态为0 (成功)的数据确认。 但没有后续传入的消息或确认。 对于后续的每个事务,协调器始终返回状态为0的数据确认。 我们的路由器节点都经过编程、每5分钟发送一次定期报告、但没有收到任何报告。 每个网络都有大约90-100个路由器节点,并且未收到任何定期报告。 当协调器复位时、网络开始正常工作。 这可能是什么原因?
该网络当前在 ZStack 2上运行。
我们非常感谢您的任何意见。