This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:Z-STACK

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/803073/cc2530-z-stack

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

平台 CC2530 z-stack HOME 1.2.2.42930、具体问题如下:

我的终端设备正在加入网络。在关联响应数据包之后、当等待 tansport 密钥时、执行以下代码:
if (ZG_SECURE_ENABLED &&(ZDUP_RestoreNwkKey (TRUE)== false))

//等待信任中心的授权
ZDUApp_ChangeState ( DEV_END_DEVICE_UNauth );

//启动最大取消验证时间的复位计时器

ZDApp_ResetTimerStart( MAX_DEVICE_unauth_TIMEOUT );

由于我的协调器使用白名单模式、因此协调器不会在不添加白名单的情况下向设备发送待扫描密钥。 此代码将导致器件在10秒后复位。 我需要如何设置才能使设备在没有接收到传输密钥的情况下继续网络搜索过程?