This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ZigBee MCU 之间的时间同步

Guru**** 2935360 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/802637/time-synchronisation-between-zigbee-mcu

主题中讨论的其他器件:MSP430G2955

您好!

我有一个带有 MSP430G2955的主卡,现在我想连接几个无线传感器,我的问题是我的主卡在20秒内每天醒来2次。 我的问题是,是否有解决方案可以在我的限制条件下实现这一目的(参见图片)? 我不需要时间同步过程,我只需要您的意见。 感谢您的帮助。 此致

e2e.ti.com/.../Reseaux-capteur-poux-rouge.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您正在寻找 Zigbee MCU,我建议您使用 CC2652 (此处为开发板 :www.ti.com/.../LAUNCHXL-CC26X2R1 )。

    Zigbee 网络需要协调器节点、其接收器必须始终处于开启状态。
    因此、如果要使用 Zigbee、可能需要更改项目的要求。

    另一种选择是、您可以使用简单的时间同步机制设计自己的专有协议。
    从这里开始的好地方是 CC13x2/CC26x2 SDK 中的 rfPacketTx 和 rfPacketRx 示例: http://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK




    此致、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Toby:
    感谢您的指导
    此致
    Olivier