This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530 Z-stack mesh

Guru**** 2549190 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/801800/cc2530-cc2530-z-stack-mesh

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

大家好、我将使用三个 CC2530模块和 Z-stack mesh。

我正在尝试执行我的传感器网络项目、我使用一个 ED、一个路由器和一个协调器。

我的 ED 通常处于深度睡眠模式、它是便携式设备和

当 ED 超出其父级覆盖范围时、开始持续发送重新加入请求、这会消耗大量 battery.charge.I。是否有人告诉我可以进行一些更改以减少重新加入请求编号?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用哪个 Z-Stack 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Z-stack mesh 1.0.0
    Z-stack mesh 1.0.0是否有任何更新版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、最新版本为 Z-Stack 3.0.2、您可以通过更改示例代码中的 SampleApp_End_DEVICE_REACT_DELAY 来调整重新加入周期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从哪里可以找到它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查找内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 Z-stack mesh 1.0.0中、在哪里可以找到 end_device_inuate_delay?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Z-stack mesh 1.0.0中没有 END_DEVICE_REACT_DELAY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alireza、

    一些其他相关线程:

    e2e.ti.com/.../
    e2e.ti.com/.../

    此致、
    Ryan