您好!
我正在尝试在工作正常的定制 CC2538板上使用 ZStack 来优化功耗。
该器件 目前在 PM2中的平均功耗为300uA@3V、平均功耗为~120uA
在尝试优化关闭模式以节省更多 uA 电流时、我注意到消耗的电流读数不同:
每当办公室的光线亮起时、消耗量就会增加几 uA。 通过屏蔽电路板上的每个组件、使其免受来自发光 LED 的光的影响:
引脚的配置寄存器为0、其方向设置为输入。 因此、它们应该是没有上拉或下拉且没有采样的输入引脚。 因此、基本而言、这些引脚应在 CC2538侧悬空。
当我在 PM2中使该板以黑色间距运行时、功耗为~18uA (使用 HP34401A @ 3.0V 电源测量)。 在办公室中、百叶窗朝下且亮着、这种电流高达120uA 至125uA
当 LED 闪光灯指向 LED 时、这将进一步提高至350uA。
我知道 LED 会受到光电效应的影响、并产生电压(直接在 LED 处测量、我能够读取面向 CC2538的~+1.5V 电压)、这可能会导致电流通过串联电阻器和 IO 引脚。 另一方面、有一个 RTC 运行时 IRQ 线路被连接至 PB2、此线路持续为3.3V (VCC)并且似乎不会产生任何电流/损耗。
是否有办法防止电流流过 IO 引脚以消除此损耗?
什么可能导致这种影响?
提前感谢。
此致、
Tim Seidel