This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:TIMAC 软件

Guru**** 2853310 points

Other Parts Discussed in Thread: TIMAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/799084/cc2538-timac-software

器件型号:CC2538
主题中讨论的其他器件:TIMAC

 在 TIMAC 中、从发送器节点到接收器节点的通信所需的时间。 时间测量的任何计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有多种测量类似情况的方法、例如、从调用 API 在应用程序中发送数据到在其他器件中接收数据的那一刻、您就可以进行测量。 另一种查看方法是确定从无线电开始传输数据到另一台设备接收数据的时间。

    如果您只需要一个原始理论时间、那么您可以使用 TIMAC 的数据速率(250kbps)和最大数据包长度(125字节)来进行数学运算。

    鉴于 TIMAC 基于 IEEE 802.15.4规范、因此不能直接在2个器件之间提供固定的延迟、因为有一些可能影响这一点的变量、例如:
    -明确信道评估所需的时间(这不是固定时间,取决于环境中的噪声)
    -无 Ack 重传。
    数据包长度
    -链路质量