This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2592:cc2592 +CC2530待定 MAC 值

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/797927/cc2592-cc2592-cc2530-tbd-mac-values

器件型号:CC2592
主题中讨论的其他器件: CC2530

大家好、在 ZNP 文件 mac_radio_defs.c 中有一些表、其中一些值带有 TBD (待定义)注释、特别是 HAL_PA_LNA_CC2592 ||MAC_RUNTIME_CC2592 宏下的值。 这是为许多 ZNP 版本设置的、因此 我已经填充了从 cc2592数据表中得到的以下值、并且从   RSSI 偏移中得到的值与仅 CC2530的正常 RSSI 偏移不同、它们是否正确?

-macRadioDefsRssiAdj: -10、 -5;

-macRadioDefsSensitivityAdj:-3;

macRadioDefsSaturationAdj:-12;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    您选择的值是正确的。 鉴于 CC2592 + CC2530的射频性能可能会因您的电路板布局和天线而异、我仍然建议您运行您自己的测试来验证这些值是否能够与您的设计保持最佳性能。