This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 案件帧格式。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1169069/matter-frame-format

主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

您好!

首先、我想问是否有案件论坛部分。

找不到比这里更好的地方了,我会问我的问题。

第一个问题:

  • 我读的是 Matter 规范1.0、通过了第107页的"消息帧格式"。 它讨论各种帧字段、最重要的是"消息有效载荷"。在"消息有效载荷"中、所有字段都是针对"应用有效载荷"描述的。这背后的任何原因是什么? 如果不是、应用负载由什么组成?  

第二个问题:

  • 据我所知、Matter 构建在 ZCL 之上。 消息帧中的 ZCL 命令和属性在哪里?