This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530 z-stack 加入问题

Guru**** 2929920 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/841287/cc2530-cc2530-z-stack-joining-problem

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

大家好、

我使用 的是 CC2530 Zigbee 模块和 z-stack 家庭自动化1.2.2a 示例光终端器件代码。

我加入时遇到了严重问题。

有时、即使协调器对其信标做出响应、它也会持续发送信标、并且永远不会通过发送关联请求来开始加入。  

有时、它会开始加入流程、而不是整个流程、例如、在简单的描述符响应处停止、有时它不会完全发送其群集。

有时会发送一些集群、但会在此级别停止。

我附上了我的日志 file.e2e.ti.com/.../2133.log.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Armin:

    您尝试连接的 ZC 器件是什么、您是否为 ZED 使用了 TI 提供的 EVM 或定制 PCB?  设备之间的距离有多近?  您是否考虑改用 Z-Stack 3.0.2进行评估?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我将 zigbee2mqtt 用于我的协调器和定制 PCB、我的器件彼此足够靠近、它们位于同一个房间内、我使用 HA 1.2、因为我的个人目的、我将在另一次使用 z-stack 3、但现在我更喜欢使用此(HA 1.2)版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Armin、

    您是否使用 SMARTRFTMSTUDIO 测试/验证了 CC2530 PCB 的无线电?  RX 路径或晶体可能存在问题、因为它似乎没有接收任何用于它的数据包。  您是否有多个定制 PCB 可用于测试?  您还应考虑使用默认的 Z-Stack 1.2.2a ZC 示例测试此问题。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否对 z 堆栈 家庭自动化1.2.2a 示例轻型终端器件代码进行了修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有更改任何内容、但我在需要的地方添加了一些代码、因为我想为我的目的修改代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细说明您对源代码进行了哪些修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我添加了一些集群和属性并启用了 UART、并启动了几个 OSAL 计时器。
    但我不认为我的问题是这些修改的结果,因为首先我在加入时遇到了一些问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用原始示例、您是否仍然看到相同的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我遇到了相同的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用 SmartRF Studio 测试/验证了 CC2530 PCB 的无线电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Armin:

    您是否能够解决您的问题?  如果没有、请提供有关调试工作的更新信息。

    此致、
    Ryan