This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:对于 CC2538 ZNP 器件中 Zigbee 网络的当前通道编号、NV RAM 的地址位置是什么。

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/841927/cc2538-what-is-the-address-location-of-nv-ram-for-current-channel-number-for-zigbee-network-in-cc2538-znp-device

器件型号:CC2538

您好、社区

我正在使用 CC258 ZNP 器件。  

我想获取 ZigBee 网络所设置的当前通道的值。 (非信道列表)

存储在 nV RAM 中、

如果是、它的地址位置是什么。  

否则、

如何使用 MT 命令获取当前通道的值。



此致、

Shiv Patil。