This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:CC2520

Guru**** 2927130 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2520, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/841594/cc2520-cc2520

器件型号:CC2520
主题中讨论的其他器件: CC2590

我正在尝试将 CC2520与 CC2590连接、以增加通信范围。 可以实现多少%的范围增加?

连接天线的连接器类型也是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishant、

    CC2590将输出功率从5dBm 增加到略高于10dBm。 灵敏度应提高2 - 3dB。 更多详细信息、请访问 :http://www.ti.com/lit/pdf/swra375 

    如果您参考我们 EVM 上的连接器、它们是标准 SMA。

    此致、
    Fredrik