This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:分发网络问题。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/839247/cc2538-distribute-network-questions

器件型号:CC2538

你(们)好

如果我错了、请纠正我的问题。

我使用的是 ZStack 3.0.2、根据我的理解、如果没有协调器、路由器将形成分布式安全网络。

如果 ZC 恢复联机、该分布式网络将会发生什么情况? 分布式网络是否会以某种方式合并?  

是否有办法检测路由器是否已形成分布式网络?

如何关闭分布式网络功能?

谢谢

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分布式网络合并不会合并到中央网络。 调用 bdb_StartCommissioning 以禁用从 ZR 形成分布式网络时,可以尝试不使用 BDB_commissioning_mode_NWK_formation。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    明白了。 只要我不尝试使用路由器构建网络、就不会形成分布式网络。  

    这完全有道理。