This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:CC2531:CC 调试器 LED 保持红色、Windows 未检测到

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/839148/cc2531-cc2531-cc-debugger-led-stays-red-and-not-detected-by-windows

器件型号:CC2531
主题中讨论的其他器件: CC2530

您好!

我将 CC 调试器连接到 PC,但 Windows 未检测到它(管理设备中无显示,插入时无声音)。

LED 保持红色。

我安装了 SmartRF 闪存编程器。

我更换了 USB 电缆、并尝试使用另一台 PC。

我想我的 CC 调试器已退出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须将您的 cc 调试器连接到 CC2530或 CC2531、然后按复位按钮使其绿色 LED 亮起。