This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:如何使用 OSAL 计时器功能

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/838709/cc2530-how-to-use-osal-timer-functions

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

大家好、

我尝试使用 OSAL 计时器函数在特定的时间间隔内触发一个函数。

当我在 z-stack doc 中读取时 、OSAL 计时器函数的输入元素中有 EVENT_ID。

我的问题是如何生成我自己的事件以及如何将函数映射到该事件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    示例项目展示了如何执行此操作。
    基本上、计时器用于为任务设置事件。 当计时器到期时、任务的事件屏蔽中会设置对应该事件的位、然后该任务可以处理/清除该事件位。

    请参阅 在任何示例项目中使用 osal_start_timerEx。

    此致、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试参考