This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:周期性信标请求

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/838397/cc2530-periodic-beacon-request

器件型号:CC2530

您好!

我们有一个由一个协调器和一个路由器组成的网络。
我们使用的是 ZStack302。


如果启用了协调者的允许加入
当路由器通电时、它只发送一个信标请求并加入协调器的网络。

如果禁用了协调员的允许加入
路由器仅发送一个信标请求、由于协调器关联标志已禁用、因此它不会加入网络。
路由器不会再次发送信标请求。

我们需要重新启动路由器、同时启用协调器允许加入、以便路由器加入网络。

我们如何配置路由器以每隔几秒/分钟发出信标请求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    加入过程(即网络引导)可以使用 bdb_StartCommissioning (BDB_commissioning_mode_NWK_Steering)重新启动。

    根据您的用例需要尽量尝试此方法。

    此致、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    我们使用 zclSampleLight_ProcessCommissioningStatus 来确定是否未找到网络。
    然后调用 bdb_StartCommissing 以再次启动加入过程。