大家好、
我使用 的是 CC2530 Zigbee 模块和 z-stack 家庭自动化1.2.2a 示例光源代码。
我正在尝试使用 UART 向 CC2530模块发送/接收数据我正在编写代码、但它不起作用。
是否有任何文档或教程可帮助我实现这一目的?
或者告诉我代码中的问题在哪里?
以下是我的代码:
void UART_SEND_DATA ()
{
uint8 * msg_ptr = 0;
uint8 len = 6;
uint16 buff = 0;
halUARTCfg_t uartConfig;
uartConfig.Configured = true;
uartConfig.波特 率 = HAL_UART_BR_9600;
uartConfig.FlowControl = HAL_UART_FLOG_OFF;
uartConfig.flowControlThreshold = 128;
uartConfig.Rx.maxBufSize = 128;
uartConfig.TX.maxBufSize = 128;
uartConfig.idleTimeout = 6;
uartConfig.intEnable = true;
uartConfig.callBackFunc =空;
HalUARTInit();
HalUARTOpen (HAL_UART_PORT_0、uartConfig);
HalUARTRead (HAL_UART_PORT_0、msg_ptr、len);
buff = hal_UART_RxBufLen (HAL_UART_PORT_0);
HalUARTWrite (HAL_UART_PORT_0、msg_ptr、len);
}