This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:UDP 客户端、UDP 服务器/边界路由器的 SNMP 实施

Guru**** 2931690 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, INA169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/836920/cc2650-snmp-implementation-to-udp-client-udp-server-border-router

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: INA169

大家好、

我需要使用 cc2650将 SNMP 实施到 udp-client、udp-server 环境(contiki OS)。 任何具有先前知识/经验的人都请回复如何实施。 非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isuru、

    在这方面,我们无法为你提供帮助。 我建议请 Contiki 社区提供指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Severin、您好!

    谢谢。您能否在 contiki 社区帮助中分享登录链接。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个很好的起点是 Contiki-NG GitHub 页面: https://github.com/contiki-ng/contiki-ng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!!!

    您知道电流传感器可以测量1mA-30mA 的范围电流吗????...现在我使用的是 ACS712。 但该 IC 无法测量小电流值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isuru、

    这与本帖子的原始主题无关。 请使用您的新问题制作单独的主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以检查 MAX472是否 可用于您的电流测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 您对"INA 169"电流监视器有何看法???? 我只想测量 cc2650在数据包发送和睡眠模式下的电流消耗。

    cc2650的电流消耗处于5mA-10mA 范围内、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为5mA-10mA 可能不足以测量 cc2650的电流消耗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我 cc2650工作时的正常电流消耗吗????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 cc2650汲取的电流范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参阅 CC2650数据表中的详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    是的、我很喜欢。

    在 INA169中、电流感测范围为3.5mA - 35mA。 此应用程序的选择是否错误??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电流检测范围为3.5mA - 35mA、则该值应该足够。