This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Thread 是否是窄/慢版本的 Wi-Fi?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1170152/is-thread-a-narrow-slow-version-of-wi-fi

您好!

我正在阅读有关"Matter (案件)"和"Thread (主题)"网络的一些文档。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1082428/faq-cc2652r7-matter----getting-started-guide

我的问题是:

  1. Thread 是否是窄/慢版本的 Wi-Fi?
  2. 如何将 Thread 设备连接到家庭 Wi-Fi 路由器?

谨致你的信,
Timmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timmy、

    1. 来自 Thread 组: " Thread 与 Wi-Fi 的比较如何? Thread 是一种基于 IP 的网状网络、旨在安全可靠地连接家庭中的数百种产品。 Thread 的技术不依赖于家庭互联网连接或 Wi-Fi、而是提供专用网络来连接家庭中的产品。 Thread 基于 IEEE 802.15.4 MAC/PHY 而构建、专为低功耗、低带宽控制应用而设计、是具有功率限制的小型物联网设备的理想选择。 Wi-Fi 旨在支持视频和音频等高带宽数据并连接到互联网。 Thread 是 Wi-Fi 的辅助技术。 通过在电池和受限器件上使用 Thread、将它们引入与 Wi-Fi 相同的基础设施中。 Wi-Fi 用于连接互联网"
    2. Thread 边界路由器、 入门指南中对此进行了介绍

    您还可以查看 Matter Github 存储库

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    Thread 由于其网状结构、因此似乎非常适合室内工业应用。

    谢谢你。