This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:ZED 在孤立后无法重新加入

Guru**** 2537140 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530EM, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/830357/cc2530-zed-cannot-rejoin-after-orphan

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

大家好

当 ZED 进入孤立状态时、我们会看到一个问题。 重新加入延迟后的 ZED 发送信标和 ZC 发送 NWK-BEAKED。 之后,ZED 不会发送重新加入请求。 我们还在 DK 上看到此问题、请帮助我们解决此问题。 谢谢你。

硬件:CC2530EM + smartRF05

软件:Zstack-3.0.2 SampleSwitch/sampleLight

软件编辑:将"SampleApp_End_DEVICE_MUST_DELAY_REACT_DELAY_"从10秒更改为6万秒(1分钟)。

步骤

ZED 加入 ZC

2.关闭 ZC、ZED ENTER 孤立

3.打开 ZC

4.等待 ZED 重新加入 ZC

5.重复2~4

监听器日志供您参考(请参阅注释)

e2e.ti.com/.../ZED_5F00_cannot_5F00_rejoin.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法使用3.0.2 ZED 来重现此问题。

    您能否验证 ZED 是否在您的环境中成功接收信标?
    尝试检查 是否在 ZED 孤立对象之后调用了 ZDO_BeaconNotifyIndCB 并发送信标请求。

    此致、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在20190815_CANno_inuate_dk.cWBX 中查看了数据包编号678和680、则器件实际上会发送信标请求并从协调器获取信标帧、我们的问题是为什么器件不会立即重新加入过程。 这将 延长休眠终端设备的孤立状态。 我们的许多终端设备都是 IAS 区域设备、在危急情况下无法承受这种延迟。 请帮助您从 CC2530DK 的一方重现此问题、并尽快提供修复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试在我的环境中重现此情况。
    您在 DK 上重现此内容的频率如何?
    请注意、对于第一个信标请求(pkt678)、信标(pkt680)在426毫秒后发出。 在这种长时间的延迟下、ZED 会假定未接收到信标、并等待定义的延迟、然后再发送下一个信标请求。 您将什么用于 ZC?
    对于下一个信标请求(pkt701)、信标(pkt702)在2ms 后发出、然后 ZED 发送重新加入请求。

    是的、监听器日志中显示了信标。
    但是、ZED 必须在处理信标之前接收信标。
    表明它已接收到信标的一个指示是它进入 了 ZDO_beaconNotifyIndCB 函数。
    您能确认这种情况在 ZED 上发生吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    百分比为15%。 OTA (OTA 完成、系统重置但不重新加入)后、我们通常会看到此问题。 我们同意您的观点,ZED 不输入 ZDO_BeaconNotifyIndCB --> ZED 不发送重新加入请求。 在其他测试中 、信标请求和信标之间的时间间隔小于3ms。 但 ZED 不会输入 ZDO_beaconNotifyIndCB。 令人担忧的是、ZED 从 ZC 轻松丢失信标的原因。 接下来、我们将在屏蔽室中检查此问题。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kimi、

    感谢您的验证。

    显然、ZC 接收来自 ZED 的信标请求、但 ZED 不接收信标。
    这可能与射频有关(例如拥塞/噪声通道、ZED 与 ZC 的 TX/Rx 功能差异等)、因此我同意在屏蔽室中测试一个网络是一个很好的下一步。

    此致、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查屏蔽室是否有更新?

    如果您需要进一步的支持、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    目前为止、我们无法在屏蔽室中重现此问题(请继续测试)。 如果我们获得更多信息、我们将进行更新。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Toby、如果我们不能在屏蔽室中重现这种情况、但却能在真实环境中看到它、我们该怎么办? 我的意思是、当我们将 ZC 和 ZED 彼此关闭时、我看不到器件在实际环境中无法接收信标帧的原因。 RF RX 窗口是否可能打开过短、因此 ZED 有时会错过信标帧? 如果是、我们是否可以调整任何参数以放大射频 RX 打开窗口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在屏蔽室中、信标请求和相应信标之间的时间是多少?

    要增加扫描持续时间、可以增大 BDB_DEFAULT_SCAN_DURATION 的值(默认为4)。

    扫描持续时间的公式为:
    - MAC_A_BASE_超级 帧持续时间*(2^BDB_DEFAULT_SCAN_DURATION + 1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    我们再次出现问题" ZED ENTER ZDO_beaconNotifyIndCB、但不发送重新加入请求"。 我在办公室(不是屏蔽室)测试它、但将信道更改为17 (更少干扰)。 我在 ZED 输入 ZDO_beaconNotifyIndCB 时添加"闪烁 LED"。

    e2e.ti.com/.../20190829_5F00_openSpace_5F00_rejoin.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kimi、

    现在您可以重新创建问题、请尝试调试 ZDO_beaconNotifyIndCB。  我们正在尝试确保变量"Selected"变为 true 并且 pNWKDESC 被正确填充。   pBeacon ->LQI 是否大于 gMIN_tree_LQI?  您可能需要在 NWK_globals.c 中减小此值

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Kimi 和 Toby。

       我们完成了相同的测试。 不幸的是,我们不能重复这种做法。 但我们在测试中发现了另一个问题。

    协调员在收到"信标请求"后不回复"信标"。 附加文件。 “从数据包 240”显示此问题,重新加入时很容易发生。

    HDK:SmartRF05

    SDK:Z-Stack 3.0.2

    此致。

    Dennis

    e2e.ti.com/.../2134.coordinator_5F00_not_5F00_response_5F00_beacon_5F00_requesth.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Ryan,我们可以看到这个新问题:如 Dennis 所述,“协调员在收到“信标请求”后不回复“信标”。 您能否帮助检查此新问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    根据日志、您似乎正在关闭协调器以触发 ZED 成为孤立。

    是否确定在发送信标请求之前 ZC 处于联机状态?

    此致、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

         感谢您的回复。 事实上,其中大多数 是 协调员 ,而不是在线的。 但 ZC 无响应的情况 很容易重复、
    ZED 发出信标请求时、协调器(在线)可能不会响应约15~20%。

    谢谢。
    BR

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为调试工作的一部分、您能否修改协调器、以便它在启动后发送无线消息?

    在*_EVENT_LOOP 中是一个很好的执行此操作的地方、例如:

    案例 ZDO_State_change:
    UI_DeviceStateUpdated((devStates_t)(MSGpkt->HDR.status));
    // Toby 已添加,适用于 e2e 830357
    if (MSGpkt->HDR.status =DEV_ZB_COord)
    {
    BDB_StartCommissioning (BDB_commissioning_mode_NWK_Steering);
    }
    //添加结束
    中断; 

    一旦器件完成启动例程并作为网络中的协调器运行、这将通过无线方式发送一条"管理许可加入请求"消息。 (另一个选项是发送虚拟广播消息)。

    此消息之后、协调器收到的任何信标请求都应由信标响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    enterHi Toby。

       很抱歉耽误你的回答。 作为附加文件。  ZC 根据您提供的设置进行修改、仅使 ZED 进入 下电上电循环以执行测试。  下面列出了 ZC 不响应信标的数据包编号。

    数据包1:ZC 开机

    数据包104: ZED 执行下电上电并尝试重新加入,ZC 对信标请求无响应

    数据包159 : ZED 打功率循环 并尝试重新加入,ZC 对信标请求无响应

    数据包220~222 : ZED 执行电源循环 并尝试重新加入,ZC 对信标请求无响应

    Regardse2e.ti.com/.../ZC-always-on_2C00_-power-cycle-the-ZED_5F00_190910.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dennis 的更新。

    我提供的 ZC 修改是针对 ZC 下电上电时的调试情况;如果 ZC 保持上电状态、那么该修改将不会那么有用。

    在大多数情况下、重新加入工作正常。
    此问题很可能是由射频链路引起的。

    查看从 pkt70开始的日志,您可以看到 ZED 如何确认重新加入响应,但 ZC 不接收此确认并重新发送数据包。
    当 ZC 未发送信标时、ZC 很可能未接收到来自 ZED 的信标请求。

    也许当 ZED 尝试重新加入网络时、添加一些冗余。
    例如、ZED 可以更频繁地发送信标请求(根据日志、10秒内4个信标请求似乎就足够了)。
    最终、对于给定的用例、请尝试在效率和速度之间找到平衡;每秒发送信标请求可能不是高能效的、但每5分钟发送一次信标请求可能不是很快。

    请注意、目标未接收到的数据包在这些类型的网络中是常见的挑战;这就是我们在堆栈中提供重新发送机制的原因。