This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:如何检查芯片崩溃问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/832311/cc2538-how-to-check-the-chip-crash-problem

器件型号:CC2538

大家好、我们在电路板中使用芯片 cc2538。 由于我们使用隔离式 RS485和隔离式 SPI 端口、因此该电路板具有3个隔离式电源。

如果我们在电路板中提供全部3个隔离式电源、则芯片始终崩溃。 此时、CC2538芯片的电源电流将从22mA 跳至80mA。  我们必须移除另一个电源,然后重新启动 CC2538的电源,然后 cc2538就可以工作了。 如果我们不提供全部3个电源、那么芯片就能正常工作。

我们如何解决这个问题? 在我们看来、芯片 是锁存的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享设计原理图?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,您能给我电子邮件吗?

    我不能公开展示设计原理图以满足 保密要求。

    我们的设计并不复杂。 我们使用 ISO7141隔离芯片来隔离 RS485和 SPI 信号。 共有5个 ISO7141、其中3个用于3路 RS485、2个用于 SPI。 RS485使用1个隔离式电源的2种方式;SPI 加上另一个 RS485使用另一个电源。

    此外、我们使用32M 晶体;我们使用硬件看门狗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以向我发送朋友请求、以便我们可以在私人模式下进行此审核。

    谢谢、

    PM