This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:网络挂起

Guru**** 2593950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/832538/cc2530-network-hanging

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

您好!

我使用 CC2530节点来运行 ZigBee 网络。 现在、我有一个协调器和两个终端设备。 第一端器件可轻松加入网络、并定期成功发送7字节消息数据包。 当我启动第二个终端设备时、它会发出通知并获取其短地址、但它无法发送下一个数据包、也无法阻止第一个数据包!! 网络停止。 它是什么以及如何修复它?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rick、

    您之前的帖子表明您使用的是 Z-Stack 3.0.2。   请提供您引用的示例项目以及行为的监听器日志。  这很可能是应用程序更改所涉及的问题、但很难根据描述判断它是在 ZC 还是 ZED 上。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供监听器日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    您是否有要提供的更新或是否可以关闭此帖子?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan。

    我更改了终端设备的传输周期、问题得到了解决。 它的速度如此之快、我想它会导致 ZC 达到饱和状态。 感谢大家