This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Zigbee 监听器和智能电表

Guru**** 2901230 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/859123/zigbee-sniffer-and-smart-electricity-meters

器件型号:CC2531

我们最近安装了智能电表。  还应该有一个智能燃气表、但它无法与电表通信、因为距离大约为13m。  此外、由于距离的原因、我们没有家用能源显示设备(IHD)。  我们住在一个住宅街区、电表位于一楼、燃气表分布在大楼周边。  并不是很少见、但在设计仪表时、SMET 的设计人员似乎没有考虑到这种安排。  我想知道这些仪表是否可以集成到 ZigBee 网状网络中、以及一些 放置适当的路由器是否可以为燃气、电力和电力以及 IHD 之间的家庭区域网(HAN)通信提供路径。  作为调查此问题的一部分、我想使用 CC2531监听器来检测来自电表的信号。  我已将 CC2531刷写为'sniffer_FW_CC2531.hex'、并已将其与 SmartRF 监听器结合使用。  我正在接收信号、但不确定信号的含义。  我本来希望能包含屏幕的图像、但我不确定如何实现这一点。  仪表室中有两个智能电子城市仪表、因此我需要识别来自每个仪表的信号。

有人想知道我建议的方案是否可行,以及有关电表数据的数据格式,以及我应如何融合图像。 非常感谢。

Eddie 价格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要所有器件共享相同的 Zigbee 配置文件、该方案本身似乎非常适合 Zigbee 网状网络。
    由于仪表已安装、您需要考虑以下因素:
    -仪表当前使用的无线协议
    -固件升级的可行性
    -设备无线电的无线功能(什么是 PHY 等)

    只要您选择设备所运行的信道、监听器就应该能够接收数据包。
    由于这些器件可能未使用众所周知的无线协议、因此很难解释无线数据包。 即使格式已知、数据包也可能在一定程度上加密。

    一般而言、我建议联系您的智能仪表制造商以获取更多信息和任何故障排除。

    此致、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将监听器日志压缩,并使用“RTF 格式”附加该日志。 但是、正如 Toby 所建议的、如果不知道仪表所使用的配置文件和加密的一些详细信息、可能很难进行解释。