This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:您是否拥有 CC2531或 CC2531USB-RD 的日本认证类型审批号?

Guru**** 2382060 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2531USB-RD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/859102/cc2531-do-you-have-japan-certification-type-approval-number-of-cc2531-or-cc2531usb-rd

器件型号:CC2531

您是否具有 CC2531或 CC2531USB-RD 的日本认证类型审批号 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马纳布

    不是、CC2531本身是兼容的、但终端用户应用必须经过认证。

    我们拥有这些产品、但您将无法将其用于您的认证需求。 我们在硬件上的认证类型不可转让给客户、因此即使您100%复制我们的参考设计、您仍需要寻求您自己的监管批准。

    BR、