This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/LAUNCHXL-CC26X2R1:如何在 NFC 模式下查找标签复制

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/857773/compiler-launchxl-cc26x2r1-how-to-find-tag-reponse-in-nfc-mode

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
主题中讨论的其他器件:TRF7970A

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我在 NFC 模式下使用 TRF7970a 和 cc26x2r 与 ISO 1443-3A 模式下的 NXP NTAG I2C PLUS 进行通信,但我不知道   从 TRF7970a 发送 WUPA/REQA 命令时可以在哪里找到标签的 UID 。

是否有人知道如何操作?

感谢你的帮助。

Sidi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sidi、

    我们没有适用于该器件组合的示例。 您将需要将我们的现有软件示例之一移植到 CC26xx。 有关所提供内容的更多详细信息、请参阅我们的常见问题解答: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa246

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    我是该客户的 FAE。 关键不是让他们获得 CC26x2R 代码、而是了解 TRF7970A 序列以获得 ISO 14443-3模式 NFC 标签的 UID。 您能否指向一些代码(任何平台)或应用手册以获得帮助? 谢谢你。


    此致、
    François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francois 您好、

    我们的示例代码产品将提供此详细信息、并在常见问题解答中进行了概述。 常见问题解答指南还包含指向此应用的应用手册的链接。 所有信息都在常见问题解答指南中、只需在"读取器/写入器模式"部分下查找详细信息即可。

    我将注意到、强烈建议移植我们的现有示例之一、我们不支持对定制写入软件解决方案进行详细调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    谢谢你。 让我看看我的客户使用了哪个代码作为参考。


    此致、
    François μ A。