This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:CC2531EMK 中使用的 USB 连接器器件型号

Guru**** 2950850 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/857635/cc2531emk-usb-connector-part-number-used-in-cc2531emk

器件型号:CC2531EMK
主题中讨论的其他器件:CC2531

您好!

在 webiste 上找不到 CC2531 BOM 列表中提到的器件型号。

即使是备用器件型号也是错误的、在加密狗上为 B 类提供的是 USB A 类

请告诉我正确的器件型号、该型号应与使用的 TI 参考软件狗 PCB 相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您可以使用

    或

    https://www.mouser.tw/ProductDetail/Kycon/KUSBX-SMT2AP5S-W?qs=sGAEpiMZZMulM8LPOQ%252BykzAp4yt8IxVbmhWMMeBDZjE%3D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    你确定吗? 因为我将从 TExaS 获取 Gerber 并进行汇编。 如果封装尺寸不匹配、我不希望在组装过程中出现任何问题。

    我希望德克萨斯州成员对此进行确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上、这种 USB 插件 A 是标准配置、我认为找替代产品不存在问题。 当然、您可以检查数据表中的封装并将其与布局进行比较、以确保一切正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    是的、我将进行比较、但由于我没有获得实际的器件型号数据表、因此无法对此进行比较。 如果您有该二手器件的数据表、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、  

    看起来 已经使用过 CU01PAM10R0、但它是 NRND。 我建议查找新器件并使用提供的光绘文件来测量占用空间。  

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    如果我可以从 TI 内部获取数据表、这将非常有用。 我没有获得 CU01PAM10R0的数据表、因此实际上很难确保替代器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Summit、  

    我们不再具有用于设计此电路板的 CAD 工具的许可证、因此我无法找到数据表。  

    Simon