This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:清除 ZNP 协调员的关联表

Guru**** 2600495 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/856055/cc2530-clear-the-association-table-of-znp-coordinator

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

您好!

当我们将 ZNP 协调器的允许加入标志设置为1时、一组正在发送信标请求的节点将加入网络。

之后、我们对所有节点(29个节点)进行了重新编程、以便让它们再次加入网络。 但是、没有节点加入网络。

当我们从 协调器(使用 Wireshark)检查信标时、我们看到关联标志已设置、但路由器容量和终端设备容量字段为 false。

是否有任何方法可以在不重新编程芯片的情况下完全清除/复位 ZNP 协调器? 我们已尝试使用主机的 MT_SYS_OSAL_NV_WRITE 命令清除 ZCD_NV_DEVICE_LIST。 我们为 ZCD_NV_DEVICE_LIST 的前两个字节写入了0、为其余字节写入了0xFF。

此外、我们目前正在使用 Z-Stack 2.6.2

谢谢、

Ashwin N