This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:向 ZNP 协调员提出数据请求

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/855953/cc2530-data-request-to-znp-coordinator

器件型号:CC2530

我们使用的是 ZStack302。

我们的系统包含一个 ZNP 协调器和终端设备。

每当终端设备唤醒时、它都会向父设备(协调器)发出数据请求。
我们如何配置 ZNP 协调器以在主机中接收数据请求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据请求是 ZED 用于轮询其父节点的软件包。 无需在父节点上配置任何内容。 您的意思是“配置 ZNP 协调器以在主机中接收数据请求”?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AViral、

    您需要在 ZNP 中定义 MT_MAC_CB_FUNC、但这会在 ZDUP.c 中创建错误、因为 Zigbee 库中禁用了 MT_MAC 功能、且不应包含在 ZDO 项目中。  因此、您需要使用与 Zigbee 相关的另一条保持活动消息、例如轮询控制签入 :http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AECfF3L5Mxn7z1WGqXZjYQ__pTTHBmu__LATEST

    此致、
    Ryan