This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:SmartRF 闪存编程器不能识别连接了 CC2530的 smartRF05。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/855718/cc2530-smartrf-flash-programmer-doesn-t-recognize-smartrf05-w-cc2530-attached

器件型号:CC2530

大家好、Zigbee 团队、

我的客户正在使用具有 SmartRF 闪存编程器的 SmartRF05 EVM (不是2)。  Smart RF Flash Programmer 不识别 SmartRF05/CC2530。  建议?  从何处获取 SmartRF05 EVM (带 CC2530)的 PC 驱动程序.. 专门用于 SmartRF 闪存编程器(而非2)?  如何(通常)提供/加载这些驱动程序?

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SmartRF05 Windows 驱动程序似乎包含在 Smart RF Studio 中。  参考... SmartRF05评估板用户指南。 http://www.ti.com/lit/ug/swru210a/swru210a.pdf

    "在您的 PC 通过 USB 与 SmartRF05EB 通信之前、您需要安装 EB 的 USB 驱动程序。 最新的 SmartRF Studio 安装程序包括用于 Windows 的驱动程序。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Merril、

    您是否仍需要 有关此方面的帮助?

    SmartRF Studio 是否能识别电路板? 他们可以从我们的网站下载最新的 SmartRF Studio 版本并试用。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我回答了我自己的问题。 :^)