This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ZigBee&Thread 论坛

Guru**** 2885250 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/853993/zigbee-thread-forum

主题中讨论的其他器件:CC2531

大家好、我叫 Nhan、是越南人  

我有问题! 请帮帮我!

我有一个 DRF1605H。 现在、我将 OpenHAB 用于家庭自动化项目、但我没有将 DRF1605H 连接到 OpenHAB、也无法将 Xiaomi Zigbee 连接到我的系统!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duy:

    您好像没有使用 TI 软件、这正是我们的专业知识所在的特定论坛-您是否在使用另一个主题中提到的内容?    这里有一个链接、可能会为您提供更多有用的资源。 我建议联系您在本例中运行的软件的供应商。 祝您好运!

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您使用监听器检查无线传输过程中发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Katie!
    感谢您的回答! 我使用了 DTK Zigbee 模块配置 v5.1。 我尝试使用 SmartRF Studio。 希望它能正常工作! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我正在尝试使用 SmartRF Studio 的 CC2531 USB 软件狗。 我认为 DRF1605H 不是一个好选择! 海兹! 非常感谢!