请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 您好!
我使用的是 CC2530PA1模块、其数据表附在下面。 我想控制 GPIO 引脚并将其设置为高电平或低电平、以打开或关闭几个 LED。
FoE 示例我编写的代码如下:
P0_1 = 1; P0_2 = 0; P0_3 = 1: P0_4 = 0;
但没有发生任何事情!!!
问题出在哪里?
此外、我希望具有10ms 的延迟。 我应该怎么做?
是否需要任何库? 我将在我的事件循环中写入它。
我使用 ZStack 3和温度传感器样片 appe2e.ti.com/.../1106.RL_2D00_CC2530_2D00_PA1-English-V1.1.pdf