This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/CC2530:CC2530比 CC2538和 CC2652更有价值,但它太落后了。

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/867805/webench-tools-cc2530-cc2530-is-more-valuable-than-cc2538-and-cc2652-but-it-is-too-backward

器件型号:CC2530

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

如果 CC2530的 C8051内核 被 MSP430内核取代并保留外设、它  在 ZigBee 3.0网络中的性能将更加完美。  

CC2530的缺点是 UART-DMA。 ZStack 中应用程序的内存空间不够、但 UART-DMA 的成本是 RX 和 TX 缓冲区大小的两倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听不到 TI 计划将 MSP430用作 Zigbee 内核的消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢输入 Aries、让我们进一步考虑未来 Zigbee 器件的选项。

    此致、
    Ryan