Thread 中讨论的其他部件:CC2591、 Z-stack
您好!
我正在使用在 Z-Stack 2.5.1a 之上运行的自定义应用。 它在使用 CC2591 LNA/PA 的 CC2531上运行。 对讲机偶尔停止响应所有传入消息。
我们的系统定期发送4-6条消息。 当我们尝试传输这些消息时、会发生该问题。 在挂起发生之前、将成功发送1条或多条消息。
2.没有确认发送到对讲机的消息、包括数据请求和 APS 消息。 它看起来好像对讲机从未切换回 Rx 模式。
3.问题持续约8秒,然后协调器的行为按预期继续。
4.我已经使用不带 CC2591的 CC2531进行了测试、但问题尚未发生。
这种行为是否会提醒任何人他们看到的任何问题?
是否有任何关于无线电状态的建议可被拉/检查以帮助确定正在发生什么情况?
谢谢、
Brandon