This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:何时将 CC2652R 作为模块提供?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/866115/cc2652r-when-will-the-cc2652r-be-available-as-a-module

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:CC2650MODA

您好!

我们一直在研究 CC2650MODA、但它不支持 Zigbee 3.0。

 CC2652R 何时在模块中可用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不想披露我们是否或何时为模块提供 CC2652R。