This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2652RB:ZigBee/Alexa

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/865477/ccs-cc2652rb-zigbee-alexa

器件型号:CC2652RB

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试通过 ZigBee 将 Alexa Echo Plus 连接到 TI 板、然后、例如、通过板上的 Alexa 控制 LED。 是否有适合此情况的样片计划或任何帮助?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 dev.ti.com/.../node 上使用 ZR_light

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YiKai 的建议是正确的、此外、您需要知道您的 Amazon Echo Plus 设备在哪个渠道上形成。  我之前见过它在通道25上运行、但我确信通道15和20 (以及其他通道)也是可行的。  您可以增加项目通道掩码以查询多个通道

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答! 我会尝试它。