This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:CC2538

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/864544/cc2538-cc2538

器件型号:CC2538

您好!

如前所述、我将 CC2538用于自定义协议、需要传输和接收数据。

CC2538的无线电是否会在信道繁忙时自动回退? 或者我必须在应用层执行它吗?

我面临的问题是无法将数据广播到在特定信道中收听的所有设备。

如果两个器件同时传输数据、则一个器件的数据将丢失。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhu、您好!

    是的、CSMA/CA 是基于 IEEE 802.15.4的堆栈中的标准、并且有可在 mac_PIB.c 中确定的最小/最大退避指数  因此、您不必在应用层中创建此功能。  您使用什么堆栈来评估您的设计、您能否提供监听器日志来演示问题?

    此致、
    Ryan