This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:引脚17和19处的阻抗

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2520, CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/863053/cc2520-impedance-at-pin-17-and-19

器件型号:CC2520
主题中讨论的其他器件: CC2500

你好

 

我们正在调查设计中的性能问题。 为了确保我们能够控制 PCB 上的损耗、我们现在将研究应用的匹配网络。

在阅读 CC2520数据表和第9.1节时、说明射频输入阻抗较高。 我们希望了解输入阻抗的值。

 

我们开发工程师的另一位工程师正在参考您的数据表 CC2500、了解您所说的80+J75 欧姆阻抗的输入阻抗。 我们可以将该值用于 CC2520电路吗?

根据我在射频领域的经验、这通常不会被视为高阻抗。 因此、我们的问题是如何感受输入阻抗。

 

现在,我们无法追溯 我们大学的陈述,我们当然对此表示歉意,抱歉。

 

同样、我们 非常感谢您提供与 CC2520数据表第9.1节中的陈述相关的一些经验法则值。

此致

每个 *** 和每个 Sandrup