This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538DK:看门狗计时器和 UART - CC2538

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, TPS3823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/862284/cc2538dk-watchdog-timer-and-uart---cc2538

器件型号:CC2538DK
主题中讨论的其他器件: CC2538TPS3823

我尝试为 CC2538DK 添加硬件看门狗计时器功能、因此我将 CC2538的 PD5连接 TPS3823-33DBVR 的 WDI、但当看门狗计时器与该引脚(PD5)连接时、UART (PA0和 PA1)不工作。 可能的问题是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natesan、

    您确定是否满足  TPS3823的时序要求? 也许是重置器件、这就是您的 UART 无法正常工作的原因?  

    谢谢、

    Alexis