This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:图形拓扑可视化

Guru**** 2908370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/851876/cc2531emk-graphical-topology-visualization

器件型号:CC2531EMK

尊敬的所有人:

我正在寻找一款(免费、便宜)软件、在该软件中、我可以获得 ZigBee 网络的图形视图、并最终将布局图放置在下面、以帮助进行调试。

期待收到建议。

此致、Cyril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、没有免费或便宜的软件可以让您获得 ZigBee 网络的图形视图。 也许您可以考虑使用 Ubiqua 协议分析器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、西里尔、

    TI 不提供此类解决方案、您必须研究其他方案或考虑开发您自己的应用。

    此致、
    Ryan