This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:如何修复路由器的 PAN ID 和扩展 PAN ID

Guru**** 2985870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/847161/cc2538-how-to-fix-pan-id-and-extended-pan-id-for-router

器件型号:CC2538

实际上、我尝试将 PAN ID 传递到 ZDAP_CONFIG_PAN_ID、并将 PAN ID 扩展到 zgApsUseExtended。 但由于路由器未加入网络、因此无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网络需要打开才能允许加入、这可以通过网络中已有的路由设备(ZC/ZRS)来启用。  您还应确保路由器正在扫描正确的信道。  根据您使用的堆栈版本和现有网络设置、可能会出现 TC link key join 问题。  如果您继续遇到加入问题、请进一步描述您的环境并提供监听器日志。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 digi Xbee S2C (ZigBee pro)作为协调器。 是的、路由器正在扫描正确的通道、即通道11。 当我使用默认设置(协调器选择随机 PAN ID 并对可用 PAN 进行路由器扫描)时、该设置工作正常。 当我在协调器中固定了扩展 PAN ID 并将同一 ID 传递给路由器时、路由器未加入网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不要将协调器的扩展 PAN ID 复制到 zgApsUseExtended 中、使用协调器随机选择的 PAN ID 作为 f8wConfig.cfg 中的 ZDAPP_CONFIG_PAN_ID。  清理并重建项目。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢 Ryan。 这对我很有用、因为我使 多台路由器加入一个协调器的网络。

    但是、我为什么无法修复协调器的扩展 PanID 以使用多个协调器并创建多个网络、这是一个问题。 因此、我可以指定一个网络区域、并希望它的协调器永远不会更改它的 PANID。