This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:3.0.2 ZNP ZC PANID 已单独更改。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/846699/cc2538-3-0-2-znp-zc-panid-changed-on-its-own

器件型号:CC2538

你(们)好

我将使用3.0.2 ZNP 项目。 CC2538-cc2592em 模块作为我的协调器。

我的一位协调员的 PanID 已自行改变。

我已在 f8wConfig.cfg 中设置-DZDAPP_CONFIG_PAN_ID=0x0608。

在现场设置期间、我注意到 PanID 更改为0x060A。 然后、我将4台路由器和84台终端设备连接到网络。

我的想法是只要 PanID 没有改变、就应该可以了。

一周后、一切都很好、然后我重新为连接到协调器的计算机供电、然后 PanID 更改为0x0608。

然后我失去了与所有路由器的连接。

我想知道是什么导致了这种情况?

如何阻止它再次发生?

谢谢

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否在项目中启用 NV_RESTORE? PANID 不应更改、除非有其他 Zigbee 网络在无线电覆盖中使用相同的 PANID 导致 PANID 冲突。 我建议您使用嗅探器检查空气中的气体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,黄

    znp.cfg 中设置了-DNV_restore

    我的 Ubiqua 正在运行、同一信道上没有其他网络。  

    想知道协调器在重新启动期间是否可能与其路由器的 PanID 发生冲突?

    谢谢

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,在重新引导期间,协调器不可能与其路由器的 PanID 发生冲突。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我在办公室重复了这种情况、并附上了 Ubiqua 日志、希望它能有所帮助。

    我有1个协调器、6个路由器、1个终端设备都连接到 PanID 0x0608。

    第5行(17:35.51)和许多其他行显示、如果您查看 PAN src 和 PAN DST、协调器仍在 PanID 0x0608上。

    然后在17:39 ish 时,我打开了 ZC 连接到的计算机并重新打开了电源。

    17.40.16处的第352行显示其 PANID 更改为0x0609

    除我的以外、Ubiqua 没有看到任何其他具有 PANID 0x0608的器件。

    谢谢

    哈里

    e2e.ti.com/.../PanID-changed.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、我尝试通过 ZB_WRITE_CONFIGURATION 0x2605 0x83强制将 PANID 更改为0x0608。 PANID 从0x0609更改为0x060B。

    感觉 ZC 避开了路由器、因为我的办公室在0x060A 上也找不到一台路由器。

    我在 npInit(void) 函数第439行末尾的 Znp_app.c 中添加了自动启动功能。

    BDB_StartCommissioning (BDB_commissioning_mode_NWK_Steering);

    这是否会导致问题?

    谢谢

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已拔下 CC2538-cc2592 TI 模块(我的协调器) 并将其插入 smartRF06板、然后将其连接到 Z-Tools。

    PANID 在 Ubiqua 中从0x060B 变为0x0609、但当我读取它的存储器时:

    06:45:17.19 COM4 ZB_READ_CONFIGURATION (0x2604)
    ConfigId:0x83

    06:45:17.2 COM4 ZB_READ_CONFIGURAY_RSP (0x6604)
    状态:成功(0x0)
    ConfigId:0x83
    Len:0x02
    值:. (0x08、0x06)

    PANID 和 NV 存储器不同?

    如何在没有 Ubiqua 的情况下使用命令读取实数 PANID?

    很抱歉、我向您提供了信息、我真的想解决这个问题。

    谢谢

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    请提供您对项目所做的宏更改。  下面是一个类似的主题、值得研究: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/t/746836 

    您是否在项目中定义了 NWK_MANAGER?  如果是这样、则可能存在一些错误的 PAN ID 冲突解决方案、请在 ZDNwkMgr.c 中调试 ZDNwkMgr_ProcessNetworkReport、以查看是否遇到了 NWKREPORT_PANID_Conflict 案例。

    您还可以尝试在 f8wConfig.cfg 文件中设置静态 ZDAPP_CONFIG_PAN_ID。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    这与 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/t/746836中提到的问题相同

    我正在使用 ZStack 3.0.2 ZNP 项目。 我已更改:

    ZDSECMGR_TC_DEVICE_MAX=200

     f8wConfig.cfg 中的-DZDAPP_CONFIG_PAN_ID=0x0608

    (我还添加了 bdb_StartCommissioning (bdb_commissioning_mode_nwk_steering);添加到 Znp_app.c 中的"静态空 npInit (void)"末尾、使其自动启动。)

    我的假设是由于 NV 内存驱动程序错误、协调无法从 NV 内存重新启动网络。 并启动新网络。 路由器告诉协调"您不能拥有 PAN ID "。 因此、它会找到下一个可用的 PAN ID。

    为了重现此问题、我使用 了栈3.0.2 ZNP 项目、2个 CC2538-2592EM 板和2个 SmartRF06评估板。

    1使用 ZDSECMGR_TC_DEVICE_MAX=200设置协调器

    2设置路由器并连接到协调器

    3在 Z-Tool 中向协调器发送复位命令

    4您将看到引导程序经历了相当多的状态8、然后最终更改为状态9

    在改变 ZDSECMGR_TC_DEVICE_MAX 值后、我发现在140时、自动启动和新 PANID 0x0609上仍然存在"状态8"、但在135时、协调器直接进入状态9、并且未创建新的 PAN ID。

    在我的 ZNP 版本中、由于我扩展了存储器并修改了网络大小、ZDSECMGR_TC_DEVICE_MAX=125将无法正确引导、但成功引导120。 因此 、除 ZDSECMGR_TC_DEVICE_MAX 之外的其他因素也会影响症状、如果设置太大、也可能导致此问题。

    链接:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/t/746836 

    显示2018年没有解决此问题的方案。 现在是否有解决方案?

    谢谢

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    第二页上的第一篇文章提供了已知的解决方案: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/p/746836/2799808#2799808 

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    糟糕的酒店 秒页面...

    而 扩展的 NV 存储器的最大 ZDSECMGR_TC_DEVICE_MAX 大小是多少?

    谢谢

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下一个限制将基于 ZComDef.h 内的 ZCD_NV_TCLK_Table_*范围,默认允许238个条目。  通过 将 OSAL_NV_PHY_PER_PG 限制增加到两个来超过每页4、096字节(每个 TCLK 表条目的长度为27字节) 对于 Address Manager 或 Association Devices NV 项目,下一个限制为8,192,但如果 NWK_MAX_DEVICE_LIST 与默认值偏差不大,则可以随意地达到300。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的回答。

    我扩展了 ZCD_NV_TCLK_Table_*范围,并将所有其他内容向下移动了0x0100。

    #define ZCD_NV_TCLK_Table_start 0x0111 //条目来存储密钥的用户
    #define ZCD_NV_TCLK_Table_END 0x02FF

    这应该给我494

    并将 OSAL_NV_PHY_PER_PG 增加至2。

    我几乎达到300、因为我已将 NWK_MAX_DEVICE_LIST 增加到32。

    如果我想拥有600个节点、能否将 OSAL_NV_PHY_PER_PG 增大到4个?

    谢谢

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还应将 HAL_NV_PAGE_CNT 增加到24、以允许存储和压缩足够的独立 NV 页。

    此致、
    Ryan