This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] CC2652R:SimpleLink™︎CC13x2/CC26x2 SDK Zigbee 认证

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK, CC1312R, CC1352R, CC2652R, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/788052/faq-cc2652r-simplelink-cc13x2-cc26x2-sdk-zigbee-certification

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他部件:Z-stackSIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDKCC1312RCC1352RCC2642R

大家好、

Z-Stack 内核 v1.0.0.0 (SimpleLinkTmCC13x2/CC26x2 SDK v3.10中包含的 Z-Stack 3.3.1的一部分)已通过 Zigbee PRO 2017和符合 Zigbee 绿色电源代理 v1.1.1的认证堆栈:

https://www.zigbee.org/zigbee-compliant-platforms/#zcp/productdetails5/5c8bee17be7b565362682524/

请参阅 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 发行说明、了解其他新的堆栈功能和系统相关性:

http://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

如前所述、这是 适用于 CC1312R、CC1352R、CC2642R 和 CC2652R 器件的 SDK 的第一个可立即投产版本。  Z-Stack 3.3.1新功能、已修复问题和已知问题记录在相应的堆栈发行说明中:

http://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc13x2_26x2_sdk/3.10.00.53/exports/docs/zigbee/release_notes_zigbee_3_3_1.html 

此致、
Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan 的最新消息!

    此致、
    Toby