This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:cc2538 Mac 有效载荷大小

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/787867/cc2538-cc2538-mac-payload-size

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

您好!

我们正在使用 cc2538 ZigBee 设计我们的协议。 我希望从 Mac 有效载荷访问数据,Mac 有效载荷的最大大小是多少。 我们是否能在任何机会下扩展有效载荷大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定 MAC 有效载荷的最大大小是多少。 MAC 有效载荷长度由 f8wconfig.cfg 中的 MAC_MAX_FRAME_SIZE 定义、您可以尝试更改它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sudha、

    ZigBee 规范确定128字节的最大 MAC 有效载荷大小、我建议您参阅《Z-Stack 3.0开发人员指南》的第9.9节、了解如何在堆栈内执行碎片整理。

    此致、
    Ryan